This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双通道 LED 驱动器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4484, TPS92515, TPS92641, TPS92640, TPS92518, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846562/dual-channel-led-driver

主题中讨论的其他器件:PMP4484TPS92515TPS92641TPS92640TPS92518LM3409

您好!

我正在寻找具有以下规格的双通道 LED 驱动器、您能帮我找到合适的参考设计/器件型号吗?

输入电压范围:                   90V 至275V

输入频率:                     50 Hz

功率因数                                  :>0.95

ATHD:                                                <9%

待机功耗:                              <1W

输出通道:                           2.

引脚:                           最大50W (每通道)

输出电压:                 30V–48V (每通道)

输出电流:                            最大1.5A (每通道)

输出电流纹波:               <30%

调光类型:                                PWM

调光范围:                            0–100%

保护:                                   OVP、UVP、输出无负载、输出短路、欠压保护

  

注:

独立控制每个通道、以在所需的调光水平驱动负载

此致、

Manmohan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    感谢您关注 TI 的 LED 驱动器。

    我为您提供了 PMP4484参考设计、您可以考虑:  

    功率级别和规格与您的需求类似、您可以忽略6个通道中的4个。  修改设计和剩余的两个通道以增加功率、从而满足您的要求。   

    除此之外、我还邀请您在此处阅读更广泛的设计: http://www.ti.com/power-management/led-drivers/reference-designs.html#search?famid=480&vinmax=167.26,305&vinmin=3,143.97 、并通过调整页面左侧的可用参数来缩小搜索范围。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的快速响应、  

    我对其性能有一些疑问、

    PMP4484的性能文档建议:

    在 F.L 时、效率约为85%  

    问:是因为6通道操作? 如果我的设计用于双通道运行、效率是否会提高?

    2.性能曲线显示不同 PWM 的输出电流是相同的?

    问:我解释错误了吗? 我不清楚不同 PWM 输入的输出电流变化

    3.未显示完整的调光曲线

    问:您能否共享有关完整调光性能的任何相关文档? 我是否可以完全控制0 -100%的输出电流?   

    该解决方案是否可以实现0调光?

    4.我的要求是对输出电流进行2通道独立控制,这是否可以通过推荐的解决方案来实现?

    每个通道上的负载电流能力: 至少1A

      负载电压:30-48V

      这些规格是否可以实现? 如果是、需要进行哪些更改?

    6.获取评估板作为样片是否有任何方法可进行快速性能评估和原型设计?

    此致、

    Manmohan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这最近在我们的支持下出现。  您是否仍需要有关此方面的信息?  PMP4484具有交流输入部分和直流/直流部分。  我们支持直流/直流、但如果您需要、我也可以为某些人提供交流部分帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请我仍然在寻找一个满足线程中所述要求的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    在 F.L 时、效率约为85%  

    问:是因为6通道操作? 如果我的设计用于双通道运行、效率是否会提高?

    答: 在您的输出功率下、效率可能会提高一点。  运行两个降压转换器的通用输入 PFC 反激式转换器在该功率级别下具有如此高的效率。  这种功率较低(30W)、效率可能会在您的功率级别有所提高、具体取决于设计。

    2.性能曲线显示不同 PWM 的输出电流是相同的?

    问:我解释错误了吗? 我不清楚不同 PWM 输入的输出电流变化

    A: 电流保持不变、可通过 PWM 命令关闭或开启。  如果 PWM 为50%且电流与100%相同、则光输出将为全功率的50%。

    3.未显示完整的调光曲线

    问:您能否共享有关完整调光性能的任何相关文档? 我是否可以完全控制0 -100%的输出电流?  

    答: 这取决于用于直流/直流转换器的驱动器。  您可以查看我们的许多器件。  TPS92515可能有点小、TPS92518是一款具有 SPI 接口和外部 MOSFET 的双通道控制器、因此可针对您的应用进行设置。  LM3409是另一个相当简单易用的器件。  还有一个同步器件 TPS92640/TPS92641。

    该解决方案是否可以实现0调光?

    答: 是的、但是由于最短导通时间或泄漏电流、某些直流/直流解决方案可能需要轻微负载或禁用才能实现真正的零。

    4.我的要求是对输出电流进行2通道独立控制,这是否可以通过推荐的解决方案来实现?

    答: 我将其视为两种设计、即创建电压轨的通用输入 PFC 和用于驱动 LED 的直流/直流转换器。  直流/直流转换器允许对您的两个通道进行单独控制。

    每个通道上的负载电流能力: 至少1A

      负载电压:30-48V

      这些规格是否可以实现? 如果是、需要进行哪些更改?

    答: 再说一次、我会将其视为一种新设计。  PMP4484的功耗不够高、无法满足您的应用需求。  您将需要一种不同的设计。

    6.获取评估板作为样片是否有任何方法可进行快速性能评估和原型设计?

    答: 您可以尝试使用适用于直流/直流 LED 驱动器的 EVM。  PMPS 仅用于收集数据和测试。  EVM 用于评估 IC。

    您的 PFC 和 THD 规格相当严格。  典型 THD 为0.9和20%。  在通用输入转换模式 PFC 中、很难获得更好的效果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、


    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、