请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL536A 板载编程问题如下:
数据表第27页:因为 LDODx 输入被短暂地拉至大约7V… 用于上拉至5V 数字引脚、例如 HSEL 和 SPI (BUS)_H.....。
如果 LDODx 输入连接到电压大于7V 的电池、那么在板载编程期间、LDODx 输出上是否仍然存在这种7V 电压?
或者我们需要其他方法或添加电路进行板载编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
板载编程问题如下:
数据表第27页:因为 LDODx 输入被短暂地拉至大约7V… 用于上拉至5V 数字引脚、例如 HSEL 和 SPI (BUS)_H.....。
如果 LDODx 输入连接到电压大于7V 的电池、那么在板载编程期间、LDODx 输出上是否仍然存在这种7V 电压?
或者我们需要其他方法或添加电路进行板载编程?