This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:BQ76PL536A

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850433/bq76pl536a-bq76pl536a

器件型号:BQ76PL536A

板载编程问题如下:

数据表第27页:因为 LDODx 输入被短暂地拉至大约7V… 用于上拉至5V 数字引脚、例如 HSEL 和 SPI (BUS)_H.....。

如果 LDODx 输入连接到电压大于7V 的电池、那么在板载编程期间、LDODx 输出上是否仍然存在这种7V 电压?

或者我们需要其他方法或添加电路进行板载编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Cheng、

    您必须在小于50mA 的电流下为 LDOD 提供7V 电压。 由于 LDOD LDO、请不要超过7V。

    谢谢

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "影子寄存器基本上是易失性存储器吗?" 那么、我们将在每次初始化 DSP/从器件时写入这些寄存器吗? 我假设将 LDOD 设置为7V、只需将其写入 EEPROM、因此将来无需在初始化期间重新编程。 但是、如果我们不关心在启动时必须写入这些寄存器、我们可以避免7V 到 LDOD。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    您的上述陈述正确无误。

    这将是我对你的建议。

    不建议向您的系统板添加非常复杂的电路。

    Roger