主题中讨论的其他器件: BQ76PL536EVM-3
在安装到 bq76PL536EVM-3板上之前、是否对三个 BQ76PL536A IC 进行了编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在安装到 bq76PL536EVM-3板上之前、是否对三个 BQ76PL536A IC 进行了编程?
Roger、
在 每个 PCB 上放置两个 BQ76PL536A 之前、我们 现在使用 BQ76PL536PG-1对每个 BQ76PL536A 进行编程。 为了进行生产、我们希望 在 PCB 上放置 BQ76PL536A (2个堆叠)、然后对其进行板载编程。 我们不熟悉板载编程的电源序列。 因此、 当您执行自动寻址和 POR 时、我们是否仍然需要7V 短暂连接 BAT1和 BAT2引脚。 这些 IC 与 DSP 连接。 DSP 是否可以在不使用 7V 的情况下对 IC 进行编程。
您好、Jung-hui、
我将继续并关闭此主题、因为您有另一个打开的主题、正在讨论相同的主题。 请将有关此主题的任何问题发布在另一个主题 中:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/850433
此致、
Leslie