This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:bq76PL536EVM-3

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, BQ76PL536EVM-3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850473/bq76pl536a-bq76pl536evm-3

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536EVM-3

在安装到 bq76PL536EVM-3板上之前、是否对三个 BQ76PL536A IC 进行了编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    不是为了客户的记忆 检查数据表中的寄存器0x40至0x4b。

    您可以对这些寄存器进行编程、但它们未进行编程。

    Roger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     bq76PL536EVM-3模块的原理图(tidrkb3)不包含诸如  bq76PL536PGM-1电路板之类的7V 电源  、我们是否需要在 BAT1和 BAT2引脚(LDODx)上短暂应用7V 来对寄存器0x40至0x4b 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    BAT1和 BAT2应该正常供电、 并且您可以使用外部 PS 为 LDOD 的7V 供电。

    大多数用户不对 OTP 进行编程。 对影子寄存器进行编程。

     由你决定。

    Roger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们需要添加一个电路板或程序板,如 bq76PL536PG-1,它具有用于编程的7V 电源。  您能否向我们发送 bq76PL536PG-1的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    是否确实要将这些电路添加到您的系统板?

    为什么您只能编程到寄存器?

    您只需在执行自动寻址和 POR 时对其进行编程即可。

    电路很复杂、会使您的系统板变得复杂。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    在 每个 PCB 上放置两个 BQ76PL536A 之前、我们  现在使用 BQ76PL536PG-1对每个 BQ76PL536A 进行编程。 为了进行生产、我们希望 在 PCB 上放置 BQ76PL536A (2个堆叠)、然后对其进行板载编程。  我们不熟悉板载编程的电源序列。  因此、 当您执行自动寻址和 POR 时、我们是否仍然需要7V 短暂连接 BAT1和 BAT2引脚。 这些 IC 与 DSP 连接。 DSP 是否可以在不使用  7V 的情况下对 IC 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung-hui、

    我将继续并关闭此主题、因为您有另一个打开的主题、正在讨论相同的主题。 请将有关此主题的任何问题发布在另一个主题 中:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/850433

    此致、

    Leslie