Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24250, BQ25883, BQ25890, BQ25887, TPS25942A, LM66100, TPS2121
主题中讨论的其他器件: BQ24250、 BQ25883、 BQ25890、 BQ25887、 TPS25942A、 LM66100、 TPS2121
大家好、
我正在寻找支持以下要求的1/2节电池充电器 IC。
您能否告诉我符合这些要求的推荐器件以及其他1个问题?
关于充电器1、bq24296M 支持电源路径管理/I2C/ STAT 引脚。 如果它们需要更高的工作电压、则应选择 bq24250。
关于充电器2,我不确定1S 充电器是否可以支持1节电池 x2并联,但对于2s,bq25883/7应该是候选电池(电源路径管理/I2C/ STAT 引脚)。
问题
- 1s 充电器是否可以用于1sx2并联字符?
- 充电器1
- 1节/ 3000~6000mAh 锂离子电池
- VIN:5V 1.5A 电流限制
- V_SYS:3~4.2V 5A_MAX
- 当负载电流超过输入电流限值时、充电器 IC 必须支持通过电池提供额外电流
- 例如、当负载电流为5A 且充电器电流限制为1.5A 时、电池必须额外提供3.5A 或完整5A 电流、且没有 V_SYS 停止。
- 当负载电流超过输入电流限值时、充电器 IC 必须支持通过电池提供额外电流
- 充电状态指示器针脚:充电/充电/充电完成/错误
- I2C 访问
- 小型封装/高效率/低功耗
-充电器2
- 2节串联电池或1节并联电池 x2 (尚未固定)/3000mAh 锂离子电池
- 每个电池组都是独立的、当每个电池充电百分比不完全相同时、充电器必须支持充电。
- 例如、电池 A 充电100%、电池 B 充电0%、这与此类似。
- VIN:5V 1.5A 电流限制
- V_SYS:3~4.2V 5A_MAX
- 当负载电流超过输入电流限值时、充电器 IC 必须支持通过电池提供额外电流。
- l 例如、当负载电流为5A 且充电器电流限制为1.5A 时、电池必须提供额外的3.5A 或完整的5A 电流、并且没有 V_SYS 停止。
- 当负载电流超过输入电流限值时、充电器 IC 必须支持通过电池提供额外电流。
- 充电状态指示器针脚:充电/充电/充电完成/错误
- I2C 访问
- 小型封装/高效率/低功耗
此致、
Kai