This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:充电器选择和并联电池充电问题

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24250, BQ25883, BQ25890, BQ25887, TPS25942A, LM66100, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850094/bq24296m-charger-selection-and-question-for-parallel-cell-charging

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件: BQ24250BQ25883BQ25890BQ25887TPS25942ALM66100TPS2121

大家好、

 

我正在寻找支持以下要求的1/2节电池充电器 IC。

您能否告诉我符合这些要求的推荐器件以及其他1个问题?

 

关于充电器1、bq24296M 支持电源路径管理/I2C/ STAT 引脚。 如果它们需要更高的工作电压、则应选择 bq24250。

关于充电器2,我不确定1S 充电器是否可以支持1节电池 x2并联,但对于2s,bq25883/7应该是候选电池(电源路径管理/I2C/ STAT 引脚)。

 

 

问题

-      1s 充电器是否可以用于1sx2并联字符?

 

 

-      充电器1

  • 1节/ 3000~6000mAh 锂离子电池
  • VIN:5V 1.5A 电流限制
  • V_SYS:3~4.2V 5A_MAX
    • 当负载电流超过输入电流限值时、充电器 IC 必须支持通过电池提供额外电流
      • 例如、当负载电流为5A 且充电器电流限制为1.5A 时、电池必须额外提供3.5A 或完整5A 电流、且没有 V_SYS 停止。
  • 充电状态指示器针脚:充电/充电/充电完成/错误
  • I2C 访问
  • 小型封装/高效率/低功耗

      -充电器2

  • 2节串联电池或1节并联电池 x2 (尚未固定)/3000mAh 锂离子电池
  • 每个电池组都是独立的、当每个电池充电百分比不完全相同时、充电器必须支持充电。
    • 例如、电池 A 充电100%、电池 B 充电0%、这与此类似。
  • VIN:5V 1.5A 电流限制
  • V_SYS:3~4.2V 5A_MAX
    • 当负载电流超过输入电流限值时、充电器 IC 必须支持通过电池提供额外电流。
      • l 例如、当负载电流为5A 且充电器电流限制为1.5A 时、电池必须提供额外的3.5A 或完整的5A 电流、并且没有 V_SYS 停止。
  • 充电状态指示器针脚:充电/充电/充电完成/错误
  • I2C 访问
  • 小型封装/高效率/低功耗

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    单节电池充电器可与多节电池并联使用、因为电池将自平衡。

    根据您对 Charger1的要求、如果您需要完整的5A 电流、我建议您使用 BQ25890/2;如果您可以使用3.5A 电流、我建议您使用 BQ24296M 电流。

    根据您对 Charger2的要求、我不建议使用 BQ25887、因为它需要一个额外的降压转换器将 VSYS 降压至3 - 4.2V。   如果您需要完整的5A 电流、我再次建议您使用 BQ25890/2;如果您可以使用3.5A 电流、我建议您使用 BQ24296M 电流。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Ricardo、

    当 Vin=5V 且#CELL=2s 串联时、bq25890/2和 bq24296M 不支持2s、因此我们应选择不同的 IC。
    电池电压范围为5.4~8.4V (2.7x2~4.2*2)、因此我认为我们应该选择一个升压充电器和一个降压稳压器。
    我的理解是否正确?

    此外、在并联条件下、电池可独立拆卸、因此我们需要2端口独立充电器 IC、因为我们可以看到系统中存在3.7V (50%)电池和4.2V (100%)电池时会出现短路事件。
    我们是否有支持2端口独立充电的计时器 IC?
    如果您知道通过 bq24296M 或 bq25890/2来继续这一简短事件的任何方法、您能告诉我吗?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您对2S 的理解是正确的。 您需要使用 BQ25887和降压稳压器来降低输出电压。  我们的产品系列中没有任何两个端口充电器。 我可以尝试想出一种避免短路事件的方法、但很遗憾、我本周无法访问该实验。 在 BQ25890/2和 BQ24296M 上、在短路事件期间充电电流降至100mA、直到 VBAT 上升到高于 VSHORT 阈值。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    您能更详细地解释以下评论吗?
    "我可以尝试想出一种避免短路事件的方法、但很遗憾、我本周无法访问实验。
    在 BQ25890/2和 BQ24296M 上、在短路事件期间充电电流降至100mA、直到 VBAT 上升到高于 VSHORT 阈值。"

    下面是我之前提到的可拆卸电池配置示例。

    即使我们在电池短路期间将充电电流降至100mA、我们也无法控制电池短路事件。

    我提出了以下电路。
    当 VBAT1 < VBAT2时、它看起来没有问题、但是当 VBAT1 > VBAT2时、V_SYS2看到 VBAT1、所以我不知道这是否正常工作。

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    为了安全地为深度耗尽的电池充电、当电池电压低于 VSHORT 阈值时、我们会自动将充电电流降低至100mA。 我认为如果充电电流减小、这可能有助于并联电芯实现自我平衡、但您说您仍然看到短路事件、因此这对您没有帮助。

    我很喜欢您添加第二个充电器并在 VSYS 引脚上使用二极管的方法。 我建议使用一个散射的 tcky 二极管添加另一个肖特基二极管、如下所示。 我的问题是、通过二极管的功率耗散可能会很高。 负载是连续的5A 还是脉冲的? 另一种解决方案是使用两个功率 FET 而不是二极管、但需要更多的硬件来驱动 FET。 客户是否对此感兴趣?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我对2s 系列还有其他问题。

    我意识 到 BQ25887 没有电源路径管理、在用作电池平衡时、充电电流限制为400mA。

    客户要求现已推出

    -电源路径管理

    -电池平衡、充电电流为2A

    我们是否有支持其要求的充电器 IC?

    如果没有单芯片解决方案、是否有任何良好的组合来支持多个 IC?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    对于您的客户而言、我认为双芯片解决方案是最佳选择。 我唯一的问题是您客户的系统负载可能过高、无法讨论二极管"或"以连接两个 SYS 引脚。 让我加入一位电源开关的相关人员、看看他们是否有任何建议。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请查看用于 ORing 应用的 TPS25942A、TPS2121、LM66100器件、并让我们了解更多问题

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo 和 Rakesh、您好!

    关于2S 系列、下面是系统要求的简要方框图。

    我发现以下应用手册、如果我们使用外部 MOSFET 实现快速电池平衡、似乎可以实现2A 电池平衡。
    www.ti.com/.../slua420a.pdf

    但是、当我们使用 bq25887等升压充电器时、它不支持降压。 例如、bq25887无法实现5V 至3.5V/2A 电池平衡。
    我找不到任何合适的解决方案、但如果您的比例很高、请告诉我。

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您的输入功率限制为7.5W (5V * 1.5A)。 您的最小系统输出功率预计为15W (3V * 5A)。 在这些条件下、当系统负载处于活动状态时、电池永远不会充电。 这对我来说似乎不实用、您的客户对此表现是否满意?

    我还很困惑、为什么您需要为2S 电池配置提供5V 输入的降压充电器。 鉴于这些设计限制、如果您尝试实现单个充电器解决方案、则必须使用升压充电器。

    您可以寻求双充电器解决方案、但如果您选择具有电源路径管理功能的器件、它将必须是具有某种电源开关的降压充电器解决方案。 这样、充电量越高的电池和充电器可以在充电量较少的电池和充电器充电的情况下满足您的系统负载。

    谢谢、

    Ricardo