Other Parts Discussed in Thread: TPS2420
大家好、
需要您的帮助。 我们的客户正在测量 IMON 中1μA μ A 至2.5μA μ A 范围内的"偏移电流"。 测量是在负载和空载条件下完成的。 负载条件从1mA 到1A、输出为线性、但存在偏移。 其数据表中给出的 IMON 偏移电流显然是灌电流(由于负值)。
他补充说,可以通过软件取消偏移。 我们只需验证这是否确实是 TPS2420的失调电流、并且不是异常行为。 感谢你的帮助。
此致、
Jejomar