This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:偏移电流

Guru**** 2553320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851685/tps2420-offset-current

器件型号:TPS2420

大家好、

需要您的帮助。 我们的客户正在测量 IMON 中1μA μ A 至2.5μA μ A 范围内的"偏移电流"。 测量是在负载和空载条件下完成的。 负载条件从1mA 到1A、输出为线性、但存在偏移。 其数据表中给出的 IMON 偏移电流显然是灌电流(由于负值)。

他补充说,可以通过软件取消偏移。 我们只需验证这是否确实是 TPS2420的失调电流、并且不是异常行为。 感谢你的帮助。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lidefonso、您好!

    我将对此进行研究、并在今天返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    您能否告诉我们在无负载时测量的偏移电流是多少? 此外,客户如何测量该值,测量设备的准确度如何?

    客户如何在有负载时计算偏移电流? 他们是否考虑 过数据表中提到的 ILOAD/IMON 比率的变化? 当存在负载时、测量值与典型值之间的偏差可能是由失调电流、器件间、温度和工艺变化引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我正在电路板上使用五个 TPS2420器件。 其中四个用于切换12V 负载、并在 IMON 输出上具有一个154k 电阻接地。 第五个用于切换5V 负载、并在 IMON 输出上使用66k5电阻接地。

    在用于切换12V 负载的4个器件上、在未施加负载但启用输出的情况下、我分别在 IMON 引脚上测量184mV、416mV、304mV、216mV。 这意味着电流介于1.2uA 和2.7uA (154k 电阻器)之间。

    用于切换5V 负载的器件在 IMON 引脚上测量大约112mV、从而提供大约1.7uA 的电流(66k5电阻器)。

    电阻器的容差为1%。

    这个偏移电流不会随着施加的负载而减小-它以线性方式增加并且我很确定我们可以在软件中将它归零、但是我想确认它确实是一个偏移电流并且我们正确地从我们的读数中减去空载 IMON 电压 以获得负载产生的实际电压、从而获得负载电流。

    我也使用 EVM 板对此进行了测试、在我们的电阻器中替换时、我们看到了类似的数字。

    谢谢、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回答。

    当没有负载电流时、流入 IMON 引脚的电流可被视为 IMON 引脚的偏移电流。

    如您在数据表规格中所见、偏移电流可能在0uA 至10uA 之间变化。  

    由于您的测量结果显示不同 IC 的值不同、您是否要 通过测量偏移并分别使用软件中的值来消除偏移?  请注意、此参数可能会随电压、温度的变化而变化、并且还会随部件之间的变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    但我不明白电流流入引脚-它接地- TPS2420是否在内部产生负电压? 该电流不会随着负载而减小、但会增大、产生的电压相对于接地为正。

    我们将在作为校准设置的一部分没有施加负载的情况下独立地对每个器件上的电流归零。 将牢记温度和负载的变化-我们可以测试这一点并查看其是否值得校正(一旦零负载电流调零、读数可能足够接近此应用)。

    谢谢、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    根据设计、内部电路在无负载(即失调电流)时灌入电流。 随着负载电流增加、IMON 引脚根据  ILOAD/IINMON 比率拉电流、 因此当负载增加时、您会看到 IMON 与 GND 之间的正电压。

    我同意您校准偏移误差的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    希望您的问题得到解决。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?