大家好、
需要您的帮助。 我们的客户正在测量 IMON 中1μA μ A 至2.5μA μ A 范围内的"偏移电流"。 测量是在负载和空载条件下完成的。 负载条件从1mA 到1A、输出为线性、但存在偏移。 其数据表中给出的 IMON 偏移电流显然是灌电流(由于负值)。
他补充说,可以通过软件取消偏移。 我们只需验证这是否确实是 TPS2420的失调电流、并且不是异常行为。 感谢你的帮助。
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
需要您的帮助。 我们的客户正在测量 IMON 中1μA μ A 至2.5μA μ A 范围内的"偏移电流"。 测量是在负载和空载条件下完成的。 负载条件从1mA 到1A、输出为线性、但存在偏移。 其数据表中给出的 IMON 偏移电流显然是灌电流(由于负值)。
他补充说,可以通过软件取消偏移。 我们只需验证这是否确实是 TPS2420的失调电流、并且不是异常行为。 感谢你的帮助。
此致、
Jejomar
您好 Praveen、
我正在电路板上使用五个 TPS2420器件。 其中四个用于切换12V 负载、并在 IMON 输出上具有一个154k 电阻接地。 第五个用于切换5V 负载、并在 IMON 输出上使用66k5电阻接地。
在用于切换12V 负载的4个器件上、在未施加负载但启用输出的情况下、我分别在 IMON 引脚上测量184mV、416mV、304mV、216mV。 这意味着电流介于1.2uA 和2.7uA (154k 电阻器)之间。
用于切换5V 负载的器件在 IMON 引脚上测量大约112mV、从而提供大约1.7uA 的电流(66k5电阻器)。
电阻器的容差为1%。
这个偏移电流不会随着施加的负载而减小-它以线性方式增加并且我很确定我们可以在软件中将它归零、但是我想确认它确实是一个偏移电流并且我们正确地从我们的读数中减去空载 IMON 电压 以获得负载产生的实际电压、从而获得负载电流。
我也使用 EVM 板对此进行了测试、在我们的电阻器中替换时、我们看到了类似的数字。
谢谢、
Dean