This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:我们能否将此栅极驱动器用于3级飞跨电容器降压

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, BQ25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851672/lmg1210-can-we-use-this-gate-driver-for-3-level-flying-capacitor-buck

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: BQ25910

尊敬的 Jeff:

我正在尝试使用 LMG1210来仿真3级飞跨电容降压。 我无法使用它来驱动顶部 MOSFET。 请查找随附的仿真文件。 驱动顶部 MOSFET (如电平转换器)是否需要任何特殊配置? 您能不能查看此问题并帮助我解决此问题。

谢谢

Srikamnthe2e.ti.com/.../Three_5F00_Level_5F00_EPC8010_5F00_V1.3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikamnth、

    感谢 e2e 解决这个 TINA 仿真问题、

    我正在调查这个问题、现在我认为当我移除驱动飞跨电容的 VG3并使高侧半桥上的输入互补、从而使它们不会重叠时、一切都在正常切换。

    我复制粘贴的 VG8 (反向连接它)并将其称为 VG7以实现互补的高侧半桥输入(当我在调试此原理图时尝试单独运行每个半桥时、低侧半桥工作正常)。

    VG3使自举 VIN_3 (相对于 VC+)的电源振荡和关闭、因此我将其删除。 该电压 VCBST1在5V 时应保持相对稳定。

    我随附了更新的 TSC。 如果您有 questions.e2e.ti.com/.../Three_5F00_Level_5F00_EPC8010_5F00_V1.3_2D00_2_5F00_removed-VG3-updated-VG7.TSC、请告诉我

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的善意回应。 但我仍有以下问题。

    您已移除驱动飞跨电容器的 VG3。 它是否与栅极驱动输出脉冲有任何交互? 此外、它不提供自举 VIN_3 (与 VG3无关)、因为反向有一个二极管

    在此应用中、我以大于0.5的占空比运行转换器、这需要高侧半桥栅极脉冲的重叠。 请告诉我这种重叠是否会导致任何问题。

    每个半桥都具有其高侧(HO)电平、但不具有低侧(LO)。   它是否会影响驱动 MOSFET T2的高侧半桥的 LO?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikamnth、

    经过进一步调查、可以发现输出重叠。 VG3似乎会阻止顶部开关运行。请参阅下图、了解自举电容电压在有无 VG3时的工作原理。

    飞跨电容器的目的是为了降低电感器纹波电流、以实现更高的效率?

    VG3的用途是什么? 在三层的价格中,我发现我没有看到任何驾驶飞帽的东西。

    对于3级降压转换器、占空比不断变化、因此飞跨电容电压= VIN/2?

    查看我在3级降压转换器上找到的 TI 培训视频、该视频有助于了解有关运行的更多详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您正处于飞行电容器上。 但是、我连接直流电压源的原因是为了保持电容器上输入电压的一半、因为没有控制器来控制飞跨电容电压。(我 最近开始使用 TINA、实现控制需要花费大量时间 我)

    我尝试移除 VG3、我能够看到所有栅极脉冲、但顶部器件仍然无法切换。 此外、底部半桥上的引导电容电压增加了5V 以上。

    您能给我一个仿真3级 Fly 电容降压转换器、它具有任何类型的栅极驱动器和开关、可加快我们的设计过程。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您的更新、让我来了解一下现有的与栅极驱动和输入控制相关的仿真3级降压设计、并为您提供最新信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我只是想更新您的信息、并告诉您、我发现我们有三级电池充电器降压器件 BQ25910。 您是否考虑过此器件? 它用于什么应用?

    但是、没有用于查看控制波形的仿真工具、但是数据表和产品文件夹包含所有工作原理和设计文件、用于使用 BQ25910启动和运行3L 转换器。 还有一个用于效率计算的 webench 模型以及一个 Excel 计算工具,可帮助您进行一些基本的3L 计算。 如果您对此材料有任何疑问、请告诉我、以便我可以进一步帮助您进行 LMG1210仿真。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们计划希望获得高功率和开关频率。 因此、我们无法将 BQ2590用于我们的应用。

    我还在尝试各种其他栅极驱动配置、这些配置无法在公开论坛中分享。 其中一种配置具有来自顶部 HO 的栅极脉冲、但器件无法切换。  我能否获得直接联系方式(电子邮件)以共享 SPICE 仿真。 或者、您也可以通过电子邮件联系我:srikanthyerra5@gmail.com

    谢谢

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您的更新、让我们使此主题脱机。 我认为此主题已解决、因此我们可以通过电子邮件继续调查。

    谢谢、