您好!
客户正在考虑使用 TPS2596。
但是、TPS2596的规格低于 TPS25921。
VEN/UVLO 和 VOV 的绝对最大输入电压范围为7V、低于 TPS25921。
考虑到电阻分压器的击穿、客户需要21V 电压。
您能否告诉我们为什么 EN / UVLO 和 OVCSEL / OVLO 引脚的绝对最大额定值为7V?
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusuke、
降低这些引脚的额定电压是一个谨慎的决定、因为许多应用对这些引脚没有高电压要求。
例如、