This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130和 LMZ31710转换器的反向供电

Guru**** 2514705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850300/tps82130-reverse-powering-of-tps82130-and-lmz31710-converters

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

大家好、

我们正在设计包含 TPS82130和 LMZ31710 SMPS 的系统。
在最终产品中、外部电源可能会向受电网络注入小电流(< 50mA)。
一些稳压器可能会因输入和输出之间的电压差而受到损坏。
此外、流入稳压器输入电源网及其电容器的充电电流也会造成损坏。
我想、由于电流小于50mA、后者不太可能出现。
TPS82130和 LMZ31710的数据表没有关于这些情况的明确声明。 在线性稳压器的数据表中、有时可以找到在输出和输入之间添加二极管以分流该反向电流的建议。

我的问题是:
注入最大值的预期结果是什么 当 TPS82130或 LMZ31710的输入端没有电源时、它们的输出端为3.3V 和50mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

      如果输出端有50mA 负载电阻器(如泄漏电阻器)、您的系统是否能够承受? 这可以加载注入到输出电容器中的电流、并防止输出端的电压升高。 如果注入源是50mA 电流源、则 Vout 上的电压可能会增大、并可能损坏电容器和 IC、具体取决于 Vout 上构建的电压。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 Vmax = 3.3V、Imax = 50mA 的信号源。
    i 在网络上对电容器进行充电将延迟电压上升。
    但此后、稳压器 Vout 上的最大电压将为3.3V
    这会造成损坏吗?
    稳压器未通电、且其 Vin 开路、未短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、您将应用电流限制为50mA 的3.3V 电压源(不强制为50mA)。

    在应用此外部源时、您能否保持 TPS82130 EN 低电平和 LMZ31710 INH 引脚低电平以使器件保持禁用状态?

    TPS82130和 LMZ31710在正常运行期间的实际设置输出电压点是多少? 它们都是针对3.3V 额定输出设计的吗?

    如果您可以在输出端施加3.3V 电压并使器件保持开路/悬空状态的同时、将器件保持禁用状态(EN 和 INH 为低电平)、我相信不应存在损坏问题。 即使3.3V 通过 HS 体二极管传导至输入、器件也不会尝试启动开关、因为器件已禁用、因此在器件关断时、您应该会看到流经器件的电流消耗极小。 这假设没有其他连接、并且加载 TPS82130或 LMZ31710输入。 输入端的任何值都将看到该传导电压。

    如果可以在电路板上执行此操作、我建议断开 TPS82130和 LMZ31710电源轨的任何负载、并应用3.3V 电源并测量通过器件从电源拉出的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、以下是一篇您可能会发现有用/相关的文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/01/20/can-i-apply-an-output-voltage-to-my-dc-dc-converter

    此应用手册可能也很有用: http://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf

    您能否共享有关此外部源的信息、以及它为何将此3.3V 信号应用于这些降压转换器输出? 它是您正在进行的某种测试的一部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的链接。

    我们在两个器件之间建立了连接、其中一个器件可能没有电源、而另一个器件正在传输数据。
    然后、这会传播到电源、但我想它不会因低电流而造成损坏。

    这些 SMPS (TPS82130/LMZ31710)的 INH/EN 引脚仅通过前一个电源级的电源正常输出保持低电平。
    我没有上一级的原理图、也没有其他电阻器可将其下拉。
    电源正常通过10k 上拉电阻连接到主电源的输出端、但我可能会添加一个大电阻下拉电阻、以在不干扰正常运行的情况下改善该情况。
    这可能比我描述的要好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johann、LMZ31710和 TPS82130由于 UVLO、仍可保持禁用状态。 3.3V 反向导通至 VCC 的二极管压降将更低或约2.6-2.7V、这似乎低于这些器件的 UVLO 上升阈值。

    您可能希望(通过实验)打开未知功率级的最小电源电压是多少、因为根据您的图、它将在其电源端子上看到2.6-2.7V。