主题中讨论的其他器件: LMZ31710
大家好、
我们正在设计包含 TPS82130和 LMZ31710 SMPS 的系统。
在最终产品中、外部电源可能会向受电网络注入小电流(< 50mA)。
一些稳压器可能会因输入和输出之间的电压差而受到损坏。
此外、流入稳压器输入电源网及其电容器的充电电流也会造成损坏。
我想、由于电流小于50mA、后者不太可能出现。
TPS82130和 LMZ31710的数据表没有关于这些情况的明确声明。 在线性稳压器的数据表中、有时可以找到在输出和输入之间添加二极管以分流该反向电流的建议。
我的问题是:
注入最大值的预期结果是什么 当 TPS82130或 LMZ31710的输入端没有电源时、它们的输出端为3.3V 和50mA?