This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:反馈引脚偏置

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852467/bq24105-feedback-pin-bias

器件型号:BQ24105

您好!

它采用2节电池配置。 我们的电池组是可拆卸的、并且远离充电器。 反馈引脚连接到电池组上读取电池电压的引脚。 拆下电池组后、反馈引脚保持悬空状态(基本上充电器输出和反馈引脚都悬空、反馈未连接到充电器输出、因为反馈来自电池组以补偿压降)。 STAT1 LED 显示 IC 处于充电状态、即使电池不存在也是如此。 是否可以对反馈引脚施加弱偏置、在插入有效电池后、该偏置电压将随实际电池电压而增加?

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    BQ24105需要反馈电阻器、其中一个来自电池正极端子= BAT 引脚= RSNS 至 FB 引脚的输出侧、另一个来自 FB 引脚至接地、以闭合稳压反馈环路。 我不建议在反馈环路关闭的情况下运行充电器、即使没有连接电池也是如此。 BAT 引脚连接在何处、或者它是否也悬空?   理想情况下、BAT 引脚连接到顶部反馈电阻器的高侧。

    您可以将外部电压注入 FB (理想情况下通过第三个电阻器)、但在重新连接电池时、它会改变调节点。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我已向您发送了有关调试的 PM。 请看一下。

    非常感谢、

    高拉夫