This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:芯片的占空比是否为零?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851237/tps55330-can-duty-cycle-of-the-chip-be-zero

器件型号:TPS55330

您好!

我将使用此芯片从12V 升压。 我喜欢使用电位计调节反馈电压、使输出在12V 至15V 的范围内。 有可能吗?

谢谢、

小明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoming:

    因为二极管会有压降、所以实际上转换器仍需要进行开关。

    此外、对于 TPS55330、即使最短导通时间限制为77ns (典型值)。 如果导通时间小于限制、它将进入跳过脉冲操作。 有关详细信息、请参阅数据表中的"7.3.1"。   

    因此、如果其他条件在建议范围内、它可以支持 Vin=12V、Vout=12V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoming:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~