请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55330 您好!
我将使用此芯片从12V 升压。 我喜欢使用电位计调节反馈电压、使输出在12V 至15V 的范围内。 有可能吗?
谢谢、
小明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.