This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:不能#39;t 从关断状态恢复

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850352/tps61158-doesn-t-recover-from-shutdown

器件型号:TPS61158

你(们)好

我们在其中一款产品中将 PWM 模式下的 TPS61158用作显示背光驱动器。 PWM 信号为50kHz、在2...100%之间变化。 通常、该器件按预期工作、但我们有时会从 LCD 背光不再工作的客户那里获得回报。 在这些情况下、TPS61158看起来处于关断模式、即使 CTRL 处于高电平也不会开启(我只能在 VOUT 处测量 VBAT)。 将 CTRL 拉至零超过3.5ms 没有任何帮助。 唯一有用的是移除并重新连接电池(VBAT)。 之后、一切都按预期工作。 遗憾的是、这种行为不可重现、而且很少发生。

有什么想法吗?

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

       您能否提供任何波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

      您能否在关断时提供任何波形、因为它不可重复、而且我现在对于这种情况没有太多的理想选择。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    此时器件打开驱动器:50kHz PWM

    脉冲宽度为500ns:

    在第一个周期之前、CTRL 处于低电平的时间超过3.5ms:

    在这种情况下、背光保持暗、TPS61158未开启。 如果我移除 VBAT、重新连接并执行相同的序列、它将再次起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

      好的、明白了、您能否更改另一个器件或是否可以使用信号发生器再次进行测试、这一点有点奇怪?  

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    我们找到了此问题的根本原因。 极少发生 TPS61158误在 ES 模式下初始化的情况。 然后、PWM 信号将 FB 电压设置为随机值、显然也设置为0、这就是背光永远不会再次打开的原因、看起来它仍然处于关断模式。

    此致

    Markus