当我连接一个充电电源并且电池已经充满电时、我看到一些部件出现了意外情况。
电池充电器将报告正在充电、但没有电流流入电池。 状态/控制寄存器和 STAT 输出都指示正在充电。
这种情况可能会在部件恢复并报告未充电之前持续几个小时。
并非所有器件都这样做、但我们有一些这样做的器件、因此它不仅仅是一个有缺陷的器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我连接一个充电电源并且电池已经充满电时、我看到一些部件出现了意外情况。
电池充电器将报告正在充电、但没有电流流入电池。 状态/控制寄存器和 STAT 输出都指示正在充电。
这种情况可能会在部件恢复并报告未充电之前持续几个小时。
并非所有器件都这样做、但我们有一些这样做的器件、因此它不仅仅是一个有缺陷的器件。
Robert、
禁用 EN_NOBATOP 后 、反向升压保护电路和冗余电池 OVP 电路(可停止转换器开关)将被禁用。 主电池稳压环路可防止电池过压、因此冗余 OVP 电路就是冗余电路。 但是、 由于强制 CCM 改善瞬态响应、因此降压转换器可能会反向工作、充当升压转换器并将电流推送回输入端。 充电器具有输入 OVP 保护、因此 不会受到源输出电压之上产生的电压尖峰的影响。 您的输入电源可能没有那么令人原谅。
此致、
Jeff