This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:电池充满电时出现意外行为

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851684/bq24161b-unexpected-behavior-with-a-fully-charged-battery

器件型号:BQ24161B

当我连接一个充电电源并且电池已经充满电时、我看到一些部件出现了意外情况。

电池充电器将报告正在充电、但没有电流流入电池。 状态/控制寄存器和 STAT 输出都指示正在充电。

这种情况可能会在部件恢复并报告未充电之前持续几个小时。

并非所有器件都这样做、但我们有一些这样做的器件、因此它不仅仅是一个有缺陷的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我假设 SYS 上没有负载?  如果没有、那么转换器是否切换(即 SW 引脚上的脉冲)?  SYS 输出是否显示了数据表图16中所示的四阶波形?  如果是、则转换器处于反向升压预防模式、如数据表 第9.3.16.5节"反向升压(升压反向)预防电路"中所述。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS 上有负载、但它非常小。

    SYS 线看起来与数据表图不太相似、但它是脉冲的。

    根据数据表中的建议启用 EN_NOBATOP 似乎可以解决问题。

    禁用反向升压预防电路有什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    禁用 EN_NOBATOP 后  、反向升压保护电路和冗余电池 OVP 电路(可停止转换器开关)将被禁用。  主电池稳压环路可防止电池过压、因此冗余 OVP 电路就是冗余电路。 但是、 由于强制 CCM 改善瞬态响应、因此降压转换器可能会反向工作、充当升压转换器并将电流推送回输入端。  充电器具有输入 OVP 保护、因此  不会受到源输出电压之上产生的电压尖峰的影响。  您的输入电源可能没有那么令人原谅。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增大终止电流可以解决该问题。

    数据表显示:

    '在端接被启用且 ITERM < 150mA 或者使用一个低阻抗电池时、通过一个负载瞬态或者甚至电感器纹波电流激活反向升压保护电路的可能性更高。'

    150mA 的终止电流值是否与电池尺寸无关? 对于某些电池、150mA 可能会很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    实际上、问题是电池阻抗的函数。  高阻抗电池将不会出现此问题。  通过增加 ITERM、我们将仿真更大的 Z 电池。

    此致、

    Jeff