This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:抖动问题寄存器

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852144/tps51220a-regardign-of-jitter-question

器件型号:TPS51220A

您好 TI

关于 TPS51220A 规范第25页有一条注释:“如果用户希望进一步减少抖动,则使用外部时钟同步可在通道之间提供可调相移,以避免开关事件的重叠。 请参阅“PWM 频率控制”部分

*此部件仅支持200kHz 至1MHz 的工作频率。

是否有任何其他方法可以改善抖动问题?  我能否将频率更改为165Khz、以使抖动结果通过?  它是否违反了指南?

或者、TI 是否有可在  各种 VIN 条件下定义 TPS51220A 的抖动限制?

条件:
Vin = 8vin、13.5vin 和17vin
fs=332Khz
Vout=1.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、抖动是一个复杂的主题、 它涉及很多方面、环路补偿(包括 LC、电流感应、FSW...)、布局...

    您是否会遇到更大的抖动问题?  有什么波形共享?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuchang:

    规格页28注:IOCL (PEAK)=VOCL/RSENSE

    原因:请求更新下一版本的加载变得更大(13.2Amath 更改为13.68Amath),因此它更改了 R-sense 部件值,其形式为4m Ω 更改为2.5m Ω 或3m Ω。

    输出电流测试4负载:0%(0A)、25%(3.42A)、75%(6.84A)、100%(13.68A)

    TI 是否具有在各种 VIN 条件下定义 TPS51220A 的抖动限制?

    当332khz:抖动全部失败

    165khz 时:抖动始终

    波形、

    e2e.ti.com/.../TPS51220A_2D00_Q1_5F00_P1V8_5F00_pretest.7z

    我想问:之前的版本和新的布局尚未修改,只更改电路图中的 R-sense 部件值和 Iout (load)值。 此操作会影响大于30mV 的"电压反馈斜坡信号"(第32页)。

    除了尝试更改规格中提到的频率之外、是否还有其他任何器件参数可以调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的经验、我检查了您测试的波形、尽管抖动在330k+2.3mhm/3mhm 以下稍大一点、但未显示它是不稳定的。

    此外、您还可以再次检查瞬态性能以进行确认。

    如果您想尝试对其进行调优、我建议您可以尝试

    1、调整电流感应 RC、尝试 小尺寸 C

    2、调优补偿 RC1//C2、使用较小的 R 或较大的 C1来尝试它。

    对于不建议使用的165K、它不在规格范围内。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuchang

    我使用的是规格页33的图49模型。
    您是指 RX 和 RC 值吗?

    1、调优电流感应 RC、尝试 小

    2、调优补偿 RX//RC、使用较小的 RX较大的 RC 来尝试它。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于项目1、它是电流感应图 R+R//C 或 RC。

    对于项目2、表示 COMP 引脚组件、它是 RC 或 RC/C

    顺便说一下、建议不要使用太小的 Rsense、Vsense 将会更小、并且很容易被噪声干扰。

    裕昌