This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:UCC21225A

Guru**** 2505065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814217/ucc21225a-ucc21225a

器件型号:UCC21225A

目前、在使用 UCC21225A 的过程中、我们发现在某些情况下、驱动 IC 的输出驱动波形缺失。

目前、我们已检查 IC 的使能和 Vcc、并发现没有异常

CH1是 IC 输入驱动器、CH2是管道驱动器。  给我一些建议?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    听起来、您的高侧 VDD-VSS 可能会降至 UVLO 下降阈值以下、但我需要了解更多信息才能为您提供正确的帮助。

    这是周期性发生还是仅发生在特定周期上?

    您能给我一些有关您的项目的详细信息吗?

    拓扑? 原理图? 布局?

    这是在稳态还是在启动/瞬态条件下发生的?

    栅极驱动电压?

    FET 类型/器件型号?

    如何生成高侧偏置(自举、隔离式电源)?

    如果可能、还应提供更多示波器快照、以显示低侧栅极驱动电压、开关节点和高侧 VDD-VSS。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    HAT 是、在特定负载(例如轻负载)正常后、然后缓慢增大负载、达到特定值、加上1A 将出现以下现象。 它们都可以复制。

    原理图、PCB 等通过电子邮件发送给您,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    我将此标记为已回答、并通过我们的电子邮件对话继续为您提供支持。

    谢谢、诚挚的问候、

    John