请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 主题中讨论的其他器件: BQ77915、 BQ76930、 BQ78350
大家好,我在网上看到了一个具有电池平衡功能的7节电池系列解决方案,我发现 BQ2980最多只支持5节电池,还有没有其他解决方案可以支持7节电池吗?(无 MCU)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Christos、
我注意到你的问题没有得到答复,我对拖延表示歉意。
BQ77915不可编程、但有多个可使用引脚配置的选项。 数据表对这些进行了详细说明。
如果您正在寻找能够将电池电量传达给 MCU 的器件、则需要 BQ76930器件。 它是一款具有保护功能和电池平衡功能的电池监控器、但它还向 MCU 或 BQ78350 (可用于代替 MCU 的配套控制器)报告电池电压、电流和温度。
此致、
Matt