This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ2980 7节电池系列系统

Guru**** 2583635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ77915, BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807077/bq2980-bq2980-7-cell-series-system

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ77915BQ76930BQ78350

大家好,我在网上看到了一个具有电池平衡功能的7节电池系列解决方案,我发现 BQ2980最多只支持5节电池,还有没有其他解决方案可以支持7节电池吗?(无 MCU)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其提交给零件专家。 他们将在3-4天内返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christos、只是为了确认7节串联电池不是并联的右侧电池? bq77915是一款5芯串联保护器、可堆叠至10芯。 可用于7s 解决方案。  

    如果您需要更多帮助、请告诉我。  

    此致、  

    桑迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请如何查找适用于7节电池的参考设计?

    BQ77915 可编程吗?

     在数据表中、没有监控意味着它无法与主机 MCU 进行更高级别的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    我注意到你的问题没有得到答复,我对拖延表示歉意。

    BQ77915不可编程、但有多个可使用引脚配置的选项。 数据表对这些进行了详细说明。

    如果您正在寻找能够将电池电量传达给 MCU 的器件、则需要 BQ76930器件。 它是一款具有保护功能和电池平衡功能的电池监控器、但它还向 MCU 或 BQ78350 (可用于代替 MCU 的配套控制器)报告电池电压、电流和温度。

    此致、

    Matt