This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3488:未使用升压电路

Guru**** 2781745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814079/webench-tools-lm3488-boost-circuit-not-used

器件型号:LM3488

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在此设计中、我将 LM3488用作升压电路。 该电路的输入电压为12-18V、输出电压为24V、输出电流为6A。 我使用 WEBENCH 帮助我完成设计。 以下是 WEBENCH 电路以及我的设计电路和 PCB 的原理图。 现在的问题是、在输入端子14V/2A 之后、输出不正常、并且输入被下拉至大约 5V 的恒定电流模式。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否检查电源的输入电流限制并将其调整到更高水平? 我想您正在达到电源的电流限制。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Richard

        输入电流限制足够高、 负载连接到50欧姆功率电阻器、输出功率约为12W。 输入为15V/2A、功率足够。 但仍下拉至恒流模式。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    当您说输出电压不正确时、您会看到什么电压?

    您能否拍摄硬件测试设置的图片? 我认为您的电源或物理板可能存在问题、因为电路原理图看起来正常。

    我会检查电路板、看看是否有短路。 您的功率电阻器的额 定功率是否合适?

    然后、我将检查电源。  

    您的电源是在恒定电压、恒定电流还是恒定功率模式下运行?

    如果您打开电源然后连接您的电路、是否仍然会出现此问题?

    如果您使用不同的电源、是否会出现此问题?

    如果问题仍然是可重复的、则这可能是电路原理图问题。

    使用较低的电容(可能约47uF)替换330uF 输入电容器是否解决了此问题?

    当您有一个大型放电电电容器时、启动时看起来会很短、这可能会导致您的电源提供大量电流来为该电容器充电、这可能是您所看到问题的根源。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Richard

      I 使用的直流电源默认为恒压模式、但当电流超过最大电流时、会被拉至恒流模式。 此测试中使用的输入设置为16.8V/3.361A。 当没有负载时、它也将被下拉至恒流模式。   当我用82uf 替换330uf 电容器时、仍然存在问题。 我检查了硼、未发现短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您显示照片并提供更多信息。  

    '此测试中使用的输入设置为16.8V/3.361A。 当没有负载时、它也将被下拉至恒流模式。"

    这对于电源而言似乎是非常奇怪的行为。  

    您能否使用不同的电源验证此行为?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Richard

      我现在只有这个直流电源。 此直流电源正常工作。 我用它来测试其他升压模块、它正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在这种情况下、您能否在非工作条件下拍摄开关节点和 COMP 的示波器画面? 这将有助于确定电路不能正常工作的位置。

    谢谢、

    Richard