Other Parts Discussed in Thread: LM3488
工具/软件:WEBENCH设计工具
在此设计中、我将 LM3488用作升压电路。 该电路的输入电压为12-18V、输出电压为24V、输出电流为6A。 我使用 WEBENCH 帮助我完成设计。 以下是 WEBENCH 电路以及我的设计电路和 PCB 的原理图。 现在的问题是、在输入端子14V/2A 之后、输出不正常、并且输入被下拉至大约 5V 的恒定电流模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
当您说输出电压不正确时、您会看到什么电压?
您能否拍摄硬件测试设置的图片? 我认为您的电源或物理板可能存在问题、因为电路原理图看起来正常。
我会检查电路板、看看是否有短路。 您的功率电阻器的额 定功率是否合适?
然后、我将检查电源。
您的电源是在恒定电压、恒定电流还是恒定功率模式下运行?
如果您打开电源然后连接您的电路、是否仍然会出现此问题?
如果您使用不同的电源、是否会出现此问题?
如果问题仍然是可重复的、则这可能是电路原理图问题。
使用较低的电容(可能约47uF)替换330uF 输入电容器是否解决了此问题?
当您有一个大型放电电电容器时、启动时看起来会很短、这可能会导致您的电源提供大量电流来为该电容器充电、这可能是您所看到问题的根源。
谢谢、
Richard