This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:效率数据

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813241/bq25713-efficiency-data

器件型号:BQ25713

您能否与我们的客户分别分享5VIN、9VIN 和12VIN 的1s 电池充电效率数据。

您是否还想告诉我们这些内容是否位于系统效率图4至图7中。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshiro San、

    有关系统效率、请参阅数据表中的图4、5、6和7。 具体而言、请参阅1S 配置的 VOUT = 3.7V 曲线。  

    通过添加客户特定 PMOS BATFET 的 I2R 导通损耗、可以直接从系统转换器效率(如上图所示)得出充电效率数据。 因此、充电器的效率是系统效率@充电电流减去由于外部 BATFET RDSON 而导致的充电电流时的 I2R 损耗。  

    例如、在5V 输入电压、3.7VOUT、1A 输出电流的情况下、系统效率为~92%。 假设充电电流为1A、BATFET RDSON 为20m Ω。  

    新效率可通过以下公式计算:

    (1/eff_new)=(1/eff_prev + Ploss_new/Poout)。  

    在我们的示例中、新损耗= ICHG^2 x RDSon = 0.02W。 新效率= 91.54%。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这解决了我们的问题。

    此致、