请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您能否与我们的客户分别分享5VIN、9VIN 和12VIN 的1s 电池充电效率数据。
您是否还想告诉我们这些内容是否位于系统效率图4至图7中。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否与我们的客户分别分享5VIN、9VIN 和12VIN 的1s 电池充电效率数据。
您是否还想告诉我们这些内容是否位于系统效率图4至图7中。
此致、
嗨、Toshiro San、
有关系统效率、请参阅数据表中的图4、5、6和7。 具体而言、请参阅1S 配置的 VOUT = 3.7V 曲线。
通过添加客户特定 PMOS BATFET 的 I2R 导通损耗、可以直接从系统转换器效率(如上图所示)得出充电效率数据。 因此、充电器的效率是系统效率@充电电流减去由于外部 BATFET RDSON 而导致的充电电流时的 I2R 损耗。
例如、在5V 输入电压、3.7VOUT、1A 输出电流的情况下、系统效率为~92%。 假设充电电流为1A、BATFET RDSON 为20m Ω。
新效率可通过以下公式计算:
(1/eff_new)=(1/eff_prev + Ploss_new/Poout)。
在我们的示例中、新损耗= ICHG^2 x RDSon = 0.02W。 新效率= 91.54%。
此致、
Joel H