This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式 SMPS 设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810287/flyback-smps-design

主题中讨论的其他器件:UCC28C43UCC28742

您好!

我将设计 一个具有以下给定规格的反激式 SMPS

         输出电压- 6.5A

输出电流- 3A

效率- 85%

我有以下问题

1如何选择开关频率

2、占空比是多少(最小值和最大值)

3.可实现的最大输入范围

4.控制器选择?

谢谢、此致、

Swaminath aktte