您好!
我将设计 一个具有以下给定规格的反激式 SMPS
输出电压- 6.5A
输出电流- 3A
效率- 85%
我有以下问题
1如何选择开关频率
2、占空比是多少(最小值和最大值)
3.可实现的最大输入范围
4.控制器选择?
谢谢、此致、
Swaminath aktte
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Swaminath
我们建议您使用 webench http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html 来帮助确定哪款 TI 器件最符合您的规格。
请注意、TI 有两种不同类型的控制器可用于反激式。 第一个是固定频率控制器、设计人员可以在其中选择工作频率。 控制器调节占空比以调节输出电压。 其中的一个示例是 UCC28C43。 第二个是变频控制器、控制器在其中调整频率和/或占空比以调节输出。 例如 UCC28742。
以下视频详细介绍了反激 式 https://training.ti.com/understanding-basics-flyback-converter 的不同控制类型
我还建议您使用我们的功率级设计器工具 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 来确定特定工作点的占空比和其他条件。
此致、
Eric