This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:轻负载/空载条件

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814741/lm3478-light-load-no-load-condition

器件型号:LM3478

您好!  

我在另一个讨论中看到了这条评论被锁定。

在轻负载/空载条件下、LM378将进入脉冲跳跃模式。 这可以通过向输出添加虚拟负载来克服。

如果不需要这种情况、请查看  LM5155 以替换  LM3478

谢谢、

Garrett


我已经完成了 SEPIC 配置电源(Vin = 10~30V、Vo =12V)、并且在测试此电路时我注意到了这种脉冲跳跃模式。

图1:无负载或轻负载时的脉冲跳跃

图2:高电压降与之前的脉冲跳跃时的负载瞬态

图3:在之前的正常开关条件下、负载瞬态时的低压降

 

我的问题是:当我从低负载更改为高负载时、这种高压降。 在轻负载条件下、SEPIC 处于脉冲跳跃模式、然后我进入正常开关模式、但由于之前的跳跃模式、电压降会很高。


我的问题是:除了 Garret 建议的这种情况外、是否还有其他可避免这种脉冲跳跃模式的位置(可以通过向输出添加虚拟负载来克服这种情况)?

 

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    您可以添加更多的输出电容、以减少负载瞬态产生的这种纹波。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    对于采用二极管整流器的升压控制器、不能禁用脉冲跳跃。 这是因为轻负载时所需的占空比小于控制器的最短导通时间。  为了避免进入脉冲跳跃模式、您可以添加一个仿真负载、如 Garrett 所述。 所需负载应满足以下条件:

    Pdummy >= 1/2 x Fsw x (Vin_max x T_ON_min)^2/Lm  

    其中 fsw 是您的开关频率

    VIN_max 是您的最大输入电压

    T_on 是控制器的最短导通时间。 使用最大限制值

    LM 是您的 SEPIC 初级电感。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi