This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:磁锁存器的备用电源

Guru**** 2393255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811830/bq24640-a-power-backup-to-a-magnetic-latch

器件型号:bq24640

团队、

我的客户正在考虑 BQ24640:

作为电路的潜在解决方案、我将整合在一起、充当磁锁存器(12V 7W 负载)的备用电源。 当我失去主电源时、我需要超级电容器为锁短暂通电、以便它将打开。 我想我可以使用它为电容器充电、然后我可以在主电源和超级电容器之间设计一个电源开关。

您认为这是一个不错的选择、还是 TI 提供了其他什么?

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

      是的、超级电容器通常用于临时备用系统、您可以使用 BQ24640 - 用于超级电容器的高效同步开关模式电池充电控制器-为超级电容器充电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、  

    快速跟进问题:

    我对测试 BQ24540 EVM 的一种设备有疑问、BQ24540是 一种双负载运算电源/放大器。 我在办公室里没有这类器件、我想知道我是否有其他用途的建议?…我是否只能使用一组电容器?

    谢谢!

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

     双极性运算电源/放大器用于模拟能够拉电流或灌电流的实际电池。 您还可以使用一个大容量电容(可能是1F 或左右)连接到双向电源(例如 Keithley)(应能够充当电源或负载)并连接到 VBAT。