请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 团队、
我的客户正在考虑 BQ24640:
作为电路的潜在解决方案、我将整合在一起、充当磁锁存器(12V 7W 负载)的备用电源。 当我失去主电源时、我需要超级电容器为锁短暂通电、以便它将打开。 我想我可以使用它为电容器充电、然后我可以在主电源和超级电容器之间设计一个电源开关。
您认为这是一个不错的选择、还是 TI 提供了其他什么?
谢谢!
Viktorija