Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TPS23755, TPS23758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23757 主题中讨论的其他器件: TPS23755、 TPS23758
θJC 和 θJB 需要热性能信息
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
由于这是一个较旧的器件、因此您在当前数据表中看到的标准热参数当时未包含在内。
如果我查看的封装与 TPS23757相似、具有相似的功耗额定值、我会得到以下结果:
THETAJC TOP = 24.8
ThetaJB = 39.5
由于这是一个较旧的器件、我建议查看我们使用 TPS23755和 TPS23758的较新设计。 如果热性能是一个问题、我们通常会获取 EVM 的热像以验证优化的热性能。