This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:θJC μ A 和 θJB μ A 热性能信息

Guru**** 2770845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813941/tps23757-jc-and-jb-thermal-information

器件型号:TPS23757
主题中讨论的其他器件: TPS23755TPS23758

θJC 和 θJB 需要热性能信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、请参阅 TPS23757数据表的第3页、题为"功耗额定值"的部分。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无 θJC和θJB 数据、请仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    由于这是一个较旧的器件、因此您在当前数据表中看到的标准热参数当时未包含在内。

    如果我查看的封装与 TPS23757相似、具有相似的功耗额定值、我会得到以下结果:

    THETAJC TOP = 24.8

    ThetaJB = 39.5

    由于这是一个较旧的器件、我建议查看我们使用 TPS23755和 TPS23758的较新设计。 如果热性能是一个问题、我们通常会获取 EVM 的热像以验证优化的热性能。