This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VTTSNS 连接

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814497/tps51206-vttsns-connection

器件型号:TPS51206

您好!

 

TPS51206数据表显示如下。

 

8.2.1.2.5 VTTSNS 连接

为了实现严格调节并最大限度地减小布线电阻的影响、需要使用遥感终端 VTTSNS 引脚

应连接到 VTT 引脚输出电容器的正极端子、作为与高电流分开的走线

VTT 的路径。 考虑在 VTT 的 ESR 情况下在 VTTSNS 引脚处添加一个低通 R-C 滤波器

mΩ 电容器大于2 μ F。 R-C 滤波器时间常数应大致相同或略为相同

VTT 输出电容和 ESR 的时间常数。

 

如果低通 R-C 滤波器时间常数高于 VTT 输出电容和 ESR 的时间常数、该怎么办?

可以看到哪些效果?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、  

    Vout 在某些情况下可能不稳定。

    谢谢