请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 您好!
TPS51206数据表显示如下。
8.2.1.2.5 VTTSNS 连接
为了实现严格调节并最大限度地减小布线电阻的影响、需要使用遥感终端 VTTSNS 引脚
应连接到 VTT 引脚输出电容器的正极端子、作为与高电流分开的走线
VTT 的路径。 考虑在 VTT 的 ESR 情况下在 VTTSNS 引脚处添加一个低通 R-C 滤波器
mΩ 电容器大于2 μ F。 R-C 滤波器时间常数应大致相同或略为相同
VTT 输出电容和 ESR 的时间常数。
如果低通 R-C 滤波器时间常数高于 VTT 输出电容和 ESR 的时间常数、该怎么办?
可以看到哪些效果?
此致、
希拉诺