我在类似于数据表图41的电路配置中使用 LM5060。 在我们的应用中、我有另一个可以将电池电压反馈到 VOUT 的电路。 当 VIN 未通电时、这种情况也可能发生在我们的终端应用中。 由此产生的问题是、反馈到 VOUT 的电池电压也会从 VIN 中回来、这是不需要的。 这种情况似乎是通过 VOUT 反馈到 LM5060 OUT 引脚、通过内部二极管(如数据表第7.2节的功能方框图中所示)以及退出栅极(红色箭头)。 在某种程度上、该栅极电压足够高、足以部分导通 MOSFET、从而导致 VIN 处存在该电压(蓝色箭头)、并能够驱动一些大电流。
缓解此问题的最佳方法是什么? 一种可能的解决方案是通过电阻器连接到 Q1/Q2的共源极而不是 Q2的漏极? 还有其他选项吗?