This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:VOUT 通过 OUT/ GATE 返回反馈

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813947/lm5060-backfeed-from-vout-coming-back-through-out-gate

器件型号:LM5060

我在类似于数据表图41的电路配置中使用 LM5060。  在我们的应用中、我有另一个可以将电池电压反馈到 VOUT 的电路。  当 VIN 未通电时、这种情况也可能发生在我们的终端应用中。  由此产生的问题是、反馈到 VOUT 的电池电压也会从 VIN 中回来、这是不需要的。  这种情况似乎是通过 VOUT 反馈到 LM5060 OUT 引脚、通过内部二极管(如数据表第7.2节的功能方框图中所示)以及退出栅极(红色箭头)。  在某种程度上、该栅极电压足够高、足以部分导通 MOSFET、从而导致 VIN 处存在该电压(蓝色箭头)、并能够驱动一些大电流。

缓解此问题的最佳方法是什么?  一种可能的解决方案是通过电阻器连接到 Q1/Q2的共源极而不是 Q2的漏极?  还有其他选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您在 E2E 上与我们联系。

    我将在明天的一天结束前进行讲解和答复。  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您的图像附件丢失。 您能不能重新发布它们。

    根据您的理解、问题似乎是由于反向电流阻断。  图41中的配置仅在控制器关闭时阻止反向电流。 为避免这种情况、您需要真正的反向电流阻断解决方案、例如理想二极管控制器+热插拔控制器(请参阅 http://www.ti.com/tool/tida-00233)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速响应。  我要重新附加图像、希望它能在这段时间内完成。

    根据回应,我不能肯定我已清楚解释了我们的问题,所以会尝试重新解释。  当器件被命令为"关闭"状态时、就会出现这种情况、并且我们不会主动向 VIN 提供电压(例如系统中移除的电池电压-例如开关电池)。

    在我们的设计中、还有其他电路可以反馈到 VOUT (如图41中所示)。  当发生这种情况时、连同 LM5060命令的"off"和我们的系统未向 VIN 提供电压、VOUT 上的电压似乎通过第7.2节数据表方框图中显示的内部二极管从栅极引脚反馈到 LM5060 OUT 引脚。  由此产生的通过 LM5060馈送至 OUT 引脚的电压足够高、能够在其线性区域中导通 FET。  这样就提供了从 VOUT 到 VIN 的意外路径、这是不需要的。

    如果我移除图41的 R8、问题就会消失、因此确认路径是进入 OUT 引脚、然后通过栅极返回、栅极电压能够导通 N-FET。  如果我将 R8的连接点移至背靠背 FET 而非 VOUT 的公共源、则问题也会消失、因为 VOUT 无法到达该节点、因此不会向输出提供反馈。  这样做是否有任何问题?

    谢谢、
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您再次发送并进行解释。  是的、您可以将 R8的连接点更改为背靠背 FET 的公共源(如 http://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 中的图1)以解决该问题。 这不会导致任何问题。  

    此致、

    Rakesh

x 出现错误。请重试或与管理员联系。