This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:三相逆变器电源在电源增加时由于 HS 引脚上的毛刺脉冲而短路

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, CSD19534KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811994/lm5109b-3-phase-inverter-supply-shorts-due-to-glitch-on-hs-pin-upon-increasing-supply

器件型号:LM5109B
主题中讨论的其他器件: CSD19534KCS

您好!

我们将 LM5109B 与 IRF3415 MOSFET 配合使用来驱动 BLDC。

如果不连接 BLDC、当我们将逆变器电源增加到18VDC 以上时、电源短路。

在使用 CRO 进行一些调试后、我们发现 HS 引脚在变为低电平时会产生干扰。

当电源从16VDC 增加到20VDC 时、干扰从3VDC 增加到6VDC、这将打开 MOSFET。

附件是包含 CRO 快照的 zip 文件。 请参阅图像描述文件以了解图像。

zip 还包含原理图。

请告诉我们在这方面可以做些什么。

谢谢!!!e2e.ti.com/.../BLDC-Snaps.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您关注 LM5109B 半桥驱动器。 我是高功率驱动器的 AE、将回答您的问题。 感谢您提供示波器图、我将根据这些波形提出一些意见和建议。

    我有一个问题、栅极驱动振幅似乎为~5V、您能确认 LM5109B 驱动器的 VDD 电压吗? 数据表建议 VDD 范围为8V 至14V。 栅极驱动器栅极驱动强度 随着 VDD 的降低而降低、并且有可能会关闭 UVLO。

    栅极驱动波形上的毛刺脉冲或干扰通常由 VDS 上升或下降时间内的 MOSFET 米勒电荷引起。 0001和0002上的毛刺最令人关注。

    有几种方法可以减少开关期间的 Vgs 干扰。 从栅极驱动器输出到 MOSFET 栅极并返回到栅极驱动器接地的 PWB 布局布线应短而低的电感布线。  布局产生的寄生电感会在高频下产生高阻抗(或 dV/dt)。 可  通过调整栅极驱动电阻(增加)来降低 MOSFET VDS dV/dt、这将减少 耦合到 MOSFET 栅极的峰值米勒电荷。

     我在电机驱动器中看到的另一项改进是、由于布局多次不理想、因此在 MOSFET 栅极到源极上增加了电容。 这将降低 MOSFET 栅极至源极的阻抗、从而减少 Vgs 上的电压扰动。

    HI 和 LI 输入在图0007上看起来非常干净。 这些波形是否在 VIN 施加到 MOSFET 上? 确认  驱动器输入上没有可能错误触发驱动器输出的电压尖峰。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的立即回复!!!!

    LM5109B 的 VDD 电压为10VDC。 如果您看到示波器图、则所有电平均高于8VDC。

    正如您所说的,0001和0002上的干扰最为令人担忧,并且是由米勒电荷引起的,那么您是否会考虑更改 FET?
    由于这种干扰、只有逆变器电源短路。

    我们将检查给定点的布局。

    我们将增大栅极驱动电阻并进行检查。

    我们应该在 MOSFET 栅极上增加多少电容? 您是否有相同的计算? 请注意、IRF3415 FET 的 Qg 为200nc。

    HI 和 LI 在 MOSFET 上施加 VIN 但未连接负载的情况下运行。

    对于驱动器输入上的电压尖峰、我确实进行了检查。 让我检查一下您的最新情况。 请务必注意、LM5109B 的接地端和电机的逆变器电源是相同的。 我们观察到接地噪声。 两个 CRO 探头都放置在 GND 上。 附加的是具有相同加载和空载的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您提供更多信息。 对于您提到的 MOSFET、与17nC 的 Qgd 相比、我看到栅极电荷在98nC 的 Qgd (栅漏极)上具有很大的权重。 这意味着米勒电荷会对 Vgs 产生很大影响、因为栅漏与栅源极之间的比率很高。

    为了获得有用的建议电容、17nC 的 Qg 与10V 的 Vgs 一起、这是一个1.7nF 的等效电容、如果您想要平衡 Qgd 和 Qgs、则需要9.8nF、这意味着额外~8nF、这相当高。 尽管您可能希望尝试将其作为实验。

    您可能需要考虑具有更低电荷、更低栅极电荷 Qgd 和 CGS 比率的类似 FET。 IRF52N15是一款150V、32m Ω FET、Qg 为60nC、Qgd 为28nC、Qg 为18nC。 在米勒电荷影响方面、该 FET 应更易于驱动。 开关时间可通过栅极电阻进行调节、如果需要在栅极上增加电容、则需要2至3nF 的较低值以减少 Vgs 扰动。

    接地噪声的图。 如果 HI 和 LI 上出现此噪声、我建议在 LI 和 HI 输入上添加一个小型 R/C 滤波器。 我建议从10至22欧姆和100pF 开始、这对延迟的影响很小。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您提供有关 MOSFET 的清晰概念。

    我们更改了 MOSFET 并使用了 CSD19534KCS。 我们设法使用10nF 栅源电容消除了栅极上的干扰。

    我们将首先测试这款具有电阻负载的三相逆变器。

    对于接地噪声、我将尝试在 HI 和 LI 上添加 R/C 滤波器。

    谢谢、
    Ishan