This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LMX2582、LMK04828和模拟器件时钟缓冲器(HMC987)的 LDO

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A90, TPS7A91, TPS7A89, TPS7A87, TPS7A88, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814414/ldos-for-lmx2582-lmk04828-and-analog-devices-clock-buffer-hmc987

主题中讨论的其他器件:TPS7A92TPS7A90TPS7A91TPS7A89TPS7A87TPS7A88LMX2582

尊敬的 TI:

时钟和计时论坛上有此问题。 但有人建议在这里提问。

那么、我在这里发布相同的问题。 请查看此内容。

我们将使用 LMK04828、 LMX2582 和 HMC987为 ADC12DJ3200计时。 在单个 PCB 上将有三个 ADC。

LMK04828 将用于为 ADC 和 FPGA 提供 SYSREF。

LMX2582 将生成采样时钟、而 HMC987将缓冲该时钟、并将采样时钟从其三个输出传输到三 个 ADC12DJ3200

我们将使用 LDO 为 LMK、LMX 和 HMC987供电。

我们计划 为 LMK04828使用单个单独的 LDO 、 为 LMX2582 和 HMC987使用单个单独的 LDO。

请验证:

 我们是否可以为 LMX2582 和 HMC987使用 signle LDO、或者我们是否需要为 LMX2582 和 HMC987使用单独的 LDO、以便噪声无法从 LMX 耦合到 HMC、反之亦然(尽管 LMX 和 HMC 将以@ 3.2GHz 的相同频率运行)

此外、请推荐一些我们可以与 LMK 和 LMX、HMC987搭配使用的 LDO、而不会影响 LMK、LMX 和 HMC 性能。

谢谢、

Lalit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    对于单通道 LDO、我建议使用 TPS7A9x 系列:TPS7A90、TPS7A91、TPS7A92、它们彼此引脚对引脚兼容(500mA/1A/2A 型号)。

    对于双通道 LDO、我推荐 TPS7A8x 系列:TPS7A87、TPS7A88、TPS7A89、它们彼此引脚对引脚兼容。

    如果不需要隔离、我建议使用单通道 LDO。 如果需要隔离、我建议使用双通道。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的建议。

    我有一个查询:

    LMX2582和 HMC987的电源之间是否需要隔离以实现最佳性能?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    这取决于您的终端应用以及是否需要将其隔离。 通常需要隔离以确保安全。 考虑到这一点、我不知道隔离式与非隔离式的性能有任何下降。

    此致、

    Wilson