尊敬的 TI:
时钟和计时论坛上有此问题。 但有人建议在这里提问。
那么、我在这里发布相同的问题。 请查看此内容。
我们将使用 LMK04828、 LMX2582 和 HMC987为 ADC12DJ3200计时。 在单个 PCB 上将有三个 ADC。
LMK04828 将用于为 ADC 和 FPGA 提供 SYSREF。
LMX2582 将生成采样时钟、而 HMC987将缓冲该时钟、并将采样时钟从其三个输出传输到三 个 ADC12DJ3200。
我们将使用 LDO 为 LMK、LMX 和 HMC987供电。
我们计划 为 LMK04828使用单个单独的 LDO 、 为 LMX2582 和 HMC987使用单个单独的 LDO。
请验证:
我们是否可以为 LMX2582 和 HMC987使用 signle LDO、或者我们是否需要为 LMX2582 和 HMC987使用单独的 LDO、以便噪声无法从 LMX 耦合到 HMC、反之亦然(尽管 LMX 和 HMC 将以@ 3.2GHz 的相同频率运行)
此外、请推荐一些我们可以与 LMK 和 LMX、HMC987搭配使用的 LDO、而不会影响 LMK、LMX 和 HMC 性能。
谢谢、
Lalit