This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160A:LM5160ADNT

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814292/webench-tools-lm5160a-lm5160adnt

器件型号:LM5160A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在我使用 WEBENCH 仿真了 LT5160A 后、我使用 WEBENCH 设计报告 作为参考、使用 PSpice 创建电路模型、PSpice 结果接近 webench (非常好)、 但是、当我从数据表中计算参数时、我会得到不同的参数、例如 WEBENCH 建议 L=82uH、但从数据表公式中、我得到最小值=494uH。

如何确保电路正常工作?

提前感谢、

Rami S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小修正:  我得到最小值=49.4uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这两种设计都可以正常工作。

    Webench 会尝试针对不同情况进行优化、有时也会进行优化  

    为某些组件提供不同的值。