请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160A 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
在我使用 WEBENCH 仿真了 LT5160A 后、我使用 WEBENCH 设计报告 作为参考、使用 PSpice 创建电路模型、PSpice 结果接近 webench (非常好)、 但是、当我从数据表中计算参数时、我会得到不同的参数、例如 WEBENCH 建议 L=82uH、但从数据表公式中、我得到最小值=494uH。
如何确保电路正常工作?
提前感谢、
Rami S.