Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1
器件型号:TPS54618-Q1
尊敬的团队:
这是与客户进行检查后的原理图。
您能帮助您最终审核四个电压轨吗?
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1
器件型号:TPS54618-Q1
尊敬的团队:
这是与客户进行检查后的原理图。
您能帮助您最终审核四个电压轨吗?
BR
Kevin
Kevin、
感谢您转发 Webench 设计。 使用 Webench 时、您必须严格遵循他们的设计。 例如、您的1.2V 设计使用3 x 47uF 输出电容器。 Webench 设计使用2 x 10uF、因此补偿仅适用于2 x 10uF、而不 适用于3 x 47uF。 也就是说、Webench 喜欢使用绝对最小输出电容进行设计。 我 不可能设计出具有如此低输出电容的 TPS54618-Q1电路。 您将需要对所有这些设计进行返工。
Kevin、
如果您使用 Webench 设计、则必须严格遵循该设计。 在许多情况下、Webench 被偏置为尽可能低的输出电容。 如果您指定的输出电流远低于额定电流(在本例中、您将使用6A 器件进行1.5A 设计)、Webench 可能会选择经验丰富的设计人员认为输出电容过低的电容。 请记住、电源设计是零件艺术和零件科学。 我认为3 x 47 μ F 是您的设计的可靠选择。 如果 Webench 选择了低输出电容、则必须手动修改其设计、然后根据需要调整补偿。 另一种选择是使用6A 输出电流来设计您的所有电路。 切换到 HTML 后、Webench 不再是一种用途广泛的设计工具。 您必须知道如何解决它。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。