您好!
客户 遇到 TPS61170的 PWM 问题。 请参阅以下详细信息:
1) 1) PWM 占空比= 100%、无论有无负载、它都能正常工作
2) PWN =可变、无负载时、输出电压会按预期变化
3) 3) PWN =可变、有负载、所有值都会下降
因此、似乎我已经将芯片设置好、PWM 正在工作(我看过示波器)、它只是关断、或者当我使 PWM 变为1以外的值时
(随附原理图)-使用 Webench 工具生成。 除了我将 CNTRL 连接到 PWM 之外、所有东西都与该电路相同。
谢谢!