This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:PWM 出现问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811908/tps61170-problem-with-pwm

器件型号:TPS61170

您好!

客户 遇到 TPS61170的 PWM 问题。 请参阅以下详细信息:

1) 1) PWM 占空比= 100%、无论有无负载、它都能正常工作
2) PWN =可变、无负载时、输出电压会按预期变化
3) 3) PWN =可变、有负载、所有值都会下降
因此、似乎我已经将芯片设置好、PWM 正在工作(我看过示波器)、它只是关断、或者当我使 PWM 变为1以外的值时
(随附原理图)-使用 Webench 工具生成。 除了我将 CNTRL 连接到 PWM 之外、所有东西都与该电路相同。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha:

    您是否可以帮助澄清输入电压范围、输出电压范围和负载条件?

    PWM 信号的振幅和频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha:

    还有一个问题、您是否尝试将负载从零增大到目标?

    正如您提到的、它在空载情况下运行良好、但在负载情况下失败。 您是否可以帮助找到调整负载/电阻的故障点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢敏秋、您好!  

    请在下面查找您的问题的答案:

    1) Vin = 6.5V 至7.4V (由2节锂聚合物电池供电)

    2) Vout = 12至21V (使用电阻器设置为21V、我们希望向下 PWM)

    3) 3) Iout =< 115mA

    4) PWM 频率= 10kHz

    5) 5) PWM 振幅= 3.3V  

    我们已尝试调制所有这些参数、但很不幸。 例如、我们尝试了一系列3.3V 和5V 的 PWM 频率。我们还尝试了处理输入电压和负载。 负载低至一个10千欧电阻器(因此尽可能简单)时、Vout 仍会下降。 输入电压也没有影响。 它仅在 PWM 占空比= 100%(Vout = 21V)时驱动我们的实际负载。  

    最棒的  

    -Julien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien 您好:

    您可以为我们分享原理图和布局吗? 以及正常运行和故障的波形。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien 您好:

    假设您已解决了问题、我关闭了该主题。 如果没有、只需在下面回复即可