This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:未连接电池时的 VSYS 和 I2C 问题。

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809686/bq25895-vsys-and-i2c-problems-without-battery-hooked-up

器件型号:BQ25895

大家好、

我有一个定制的充电器设计、在没有连接电池的情况下有两个问题。

1) 1)如果没有电池、VBUS 电压将不会传递到 VSYS。 5V IN 可在 VSYS 上为我提供0.33V。

2) 2)没有电池时、I2C 无法正常工作。 I2C 总线具有所需的3.3V 上拉电阻、并且存在3.3V 电压。

插入电池后、我可以将其取出、并且仍然可以使 VSYS 和 I2C 正常工作。

谢谢。

-Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    参阅 d/s 的第8页、如果 VSYS 小于2.2V、IINDPM 会设置为200mA。

    如果充电器在没有电池的情况下加电、VSYS 将从0V 开始、并且如果 SYS 尝试在启动期间拉出过多电流、VSYS 可能会卡在200mA IINDPM 中。

    下面是有源 I2C 的充电器规格。 I2C 通信需要 I2C 上拉源和上拉电阻器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于 D+/D-上的 R426、我认为 BQ25895将协商至 USB DCP = 3.25A。 因此、输入电流将是 I2C 或 ILIM 引脚中的较低者、即2A (ILIM 引脚)。 为什么不会发生这种情况?

    那么、我有点卡在一个环路中。 我需要 VSYS 来更改寄存器以获得更大的功率。 数据表的第32页表示默认值为500mA、这足以使系统启动并运行以更改寄存器。 令人担忧的是、当默认值应为500mA 时、最大值为200mA。 我需要在没有处理器的情况下协商更多功率。

    还有其他想法吗?

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于 D+/D-上的 R426、我认为 BQ25895 将协商至 USB DCP = 3.25A。 因此、输入电流将是 I2C 或 ILIM 引脚中的较低者、即2A (ILIM 引脚)。 为什么不会发生这种情况?

    那么、我有点卡在一个环路中。 我需要 VSYS 来更改寄存器以获得更大的功率。 数据表的第32页表示默认值为500mA、这足以使系统启动并运行以更改寄存器。 令人担忧的是、当默认值应为500mA 时、最大值为200mA。 我需要在没有处理器的情况下协商更多功率。

    还有其他想法吗?

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    如前所述、当 Vsys<2.2V 时、IINDPM 设置为200mA、这将覆盖任何其他 IINDPM 默认值。 因此、如果没有电池、请在 VSYS 达到2.2V 之前将 SYS 负载限制在200mA 以下、以便 VSYS 能够正常启动。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、无负载情况下、BQ25895按预期工作。 我甚至修改了 PCB、以便启动 BQ25895、然后应用负载后处理词。 VSYS 立即折叠。

    BQ25895似乎需要更换。 将电流降至200mA 以下不是一个选项。

    当该器件预编程为200mA 并忽略所有硬件设置时、有什么需要处理器干预?

    -Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    在我们客户的应用中、系统负载(非处理器)受到限制或负载被切换、直到系统电源轨达到完全稳压状态。 在大多数情况下、低于2.2V 的系统电压不会启用任何下游组件、并且至少会进行负载同步或开关、以避免在系统电源轨达到稳压之前拉电流。 电池电量耗尽情况也很常见、在这种情况下、客户将允许充电转换器启动以关闭电池的保护 FET、然后允许系统在拉电之前执行其功能。  

    电源转换器通常还需要具有软启动功能、以避免出现大量浪涌电流、从而触发过压事件、故障和损坏敏感组件。  

    总之、充电器的软启动功能旨在限制输出 VSYS 的浪涌电流、直到电源轨升至2.2V。 在该阈值之后、系统汲取的电流可超过200mA 限值、最高可达 IINDPM 阈值或 ILIM 电阻设置。

    因此、在您的注释中、是的、充电器不需要处理器干预、而定序负载系统设计将允许充电器进行调节。

    此致、

    Joel H