大家好、
我有一个定制的充电器设计、在没有连接电池的情况下有两个问题。
1) 1)如果没有电池、VBUS 电压将不会传递到 VSYS。 5V IN 可在 VSYS 上为我提供0.33V。
2) 2)没有电池时、I2C 无法正常工作。 I2C 总线具有所需的3.3V 上拉电阻、并且存在3.3V 电压。
插入电池后、我可以将其取出、并且仍然可以使 VSYS 和 I2C 正常工作。
谢谢。
-Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有一个定制的充电器设计、在没有连接电池的情况下有两个问题。
1) 1)如果没有电池、VBUS 电压将不会传递到 VSYS。 5V IN 可在 VSYS 上为我提供0.33V。
2) 2)没有电池时、I2C 无法正常工作。 I2C 总线具有所需的3.3V 上拉电阻、并且存在3.3V 电压。
插入电池后、我可以将其取出、并且仍然可以使 VSYS 和 I2C 正常工作。
谢谢。
-Jeff
宁
感谢您的回答。
对于 D+/D-上的 R426、我认为 BQ25895将协商至 USB DCP = 3.25A。 因此、输入电流将是 I2C 或 ILIM 引脚中的较低者、即2A (ILIM 引脚)。 为什么不会发生这种情况?
那么、我有点卡在一个环路中。 我需要 VSYS 来更改寄存器以获得更大的功率。 数据表的第32页表示默认值为500mA、这足以使系统启动并运行以更改寄存器。 令人担忧的是、当默认值应为500mA 时、最大值为200mA。 我需要在没有处理器的情况下协商更多功率。
还有其他想法吗?
-Jeff
宁
感谢您的回答。
对于 D+/D-上的 R426、我认为 BQ25895 将协商至 USB DCP = 3.25A。 因此、输入电流将是 I2C 或 ILIM 引脚中的较低者、即2A (ILIM 引脚)。 为什么不会发生这种情况?
那么、我有点卡在一个环路中。 我需要 VSYS 来更改寄存器以获得更大的功率。 数据表的第32页表示默认值为500mA、这足以使系统启动并运行以更改寄存器。 令人担忧的是、当默认值应为500mA 时、最大值为200mA。 我需要在没有处理器的情况下协商更多功率。
还有其他想法吗?
-Jeff
嗨、Jeff、
在我们客户的应用中、系统负载(非处理器)受到限制或负载被切换、直到系统电源轨达到完全稳压状态。 在大多数情况下、低于2.2V 的系统电压不会启用任何下游组件、并且至少会进行负载同步或开关、以避免在系统电源轨达到稳压之前拉电流。 电池电量耗尽情况也很常见、在这种情况下、客户将允许充电转换器启动以关闭电池的保护 FET、然后允许系统在拉电之前执行其功能。
电源转换器通常还需要具有软启动功能、以避免出现大量浪涌电流、从而触发过压事件、故障和损坏敏感组件。
总之、充电器的软启动功能旨在限制输出 VSYS 的浪涌电流、直到电源轨升至2.2V。 在该阈值之后、系统汲取的电流可超过200mA 限值、最高可达 IINDPM 阈值或 ILIM 电阻设置。
因此、在您的注释中、是的、充电器不需要处理器干预、而定序负载系统设计将允许充电器进行调节。
此致、
Joel H