This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:关于 Chem-ID 下降

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813913/bq27z561-regarding-chem-id-updation

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

目前我使用的是 bq27z561电量监测计 IC。

bqStudio 软件的化学成分编程列表中没有锂离子电池的化学成分(锂离子3.8V 和950mAh),因此我使用 http://www.ti.com/tool/gpcchem 执行了化学成分 ID 检测练习。  我能够获得化学 ID 匹配报告 、其中指定了最大 DOD = 1.22 误差= 0.5%时电池的最佳匹配。

 

我只是想知道在当前可用的 bqStudio 化学物质列表中添加电池型号特定化学物质的步骤是什么。

此致、

Karan Parmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    您只需使用 bqstudio 中的化学插件选择 GPCCHEM 标识的化学 ID、然后单击程序即可。 完成此操作后、监测计将使用您选择的化学 ID 数据进行更新。